2019施耐德电气绿色能效全球创新案例挑战赛 (Go Green in the City)

分享你对绿色城市的创意理念 ,来影响整个世界!#WhatsYourBoldIdea

规则和条件

I.愿景/目标

施耐德电气180年来:一直致力于改变我们获取能源的方式。关于施耐德电气:作为全球100多个国家的能源管理专家,施耐德电气提供跨多个市场的集成解决方案,包括公用事业和基础设施,机械制造商,非住宅建筑,数据中心和网络以及住宅建筑。集团的17万多名员工专注于使能源安全,可靠,高效,生产和绿色,2016年通过积极承诺帮助个人和组织充分利用能源,实现了超过247亿欧元的收入。

阅读了解施耐德电气的更多信息:

施耐德电气绿色能效全球创新案例挑战赛,也称为Go Green in the City,旨在支持创新解决方案的出现,以满足未来智能能源的挑战。

比赛分为三个步骤,每个步骤之后是一段审查,评估和选择谁将进入比赛的下一阶段。

1.第一阶段 - 提交初始申请将于2019年1月2日至2019年5月25日(定义如下)。

2.第二阶段 - 半决赛,定义如下,将持续到2019年8月23日。

3.第三阶段 - 决赛将持续到2019年10月的最后展示。

最终结果将在2019年10月的颁奖仪式上由评审团宣布。

II. 资格

只有在提交初始申请时年满十八(18)岁或以上的大学生才能提交申请。

必须是全球的注册学士(至少第二年),硕士、工商管理硕士,工程、物理、计算机科学、数学或其他科学才有资格参加比赛。

本次比赛只接受每组两人,其中至少一名队员是女性。这两个队员必须在比赛期间在同一个地区学习。 不要求两名组员来自同一所大学,他们也不需要研究同一课题或在同一年,只要两人均不是大一新生即可。同样,学生无需是他们正在学习的国家的永久居民或国民,以便公平竞争。 如果团队中一名参赛者被取消资格,则该团队将无法再参加比赛。

施耐德电气的客户、其各自的关联公司、子公司及其员工、高级职员、董事、代表、代理人、顾问、承包商及其家庭成员均无资格参与。施耐德电气保留或在接到通知后限制任何不遵守本规则和条件的人参加比赛的权利。

III. 提交指南

1.如何进入

1.1. 阶段一 ——初始申请

您必须以个人身份注册参加比赛。 但是,要提交完整的申请,须以两人团队的身份注册。

初始应用程序接受格式:

  • PPT演讲:ppt或.pdf格式,最多 10张/页幻灯片,包括1张封面幻灯片,最大文件大50MB

确保清楚地陈述您的目标和想法,以解决世界能源的各种问题; 或者施耐德电气的四大商业案例挑战之一。提交原创想法,要富有创意!

提交案例解决方案的截止日期为2018年5月25日23:59 PM (UCT +0),查看你所在国家的截止时间。

初始申请必须以简体中文在线提交。 在提交申请时,申请人接受这些规则和条件(RAC)和提交申请表的规则,可以在每个团队在www.gogreeninthecity.se.com在线获得。 每个申请人只能作为一个团队的一部分参加比赛,并且只提交一份初始申请。

1.2. 重要的提醒

在第一阶段和第二阶段期间,第一阶段的初始申请将被视为根据各种适用的国家专利法的机密,非公开披露。通过提交初始申请,每个团队的参赛者都要明确在第二阶段之后,所有这些提交将不再由Schneider Electric保密保存,参赛者了解并同意允许施耐德电气公开其初始应用程序或基于或源自其初始应用程序的任何文档。 每个参赛者同意,通过提交其初始申请,他们放弃任何与Schneider Electric的任何保密相关的索赔,任何披露或使用任何参赛者向施耐德电气提供的机密信息。

如适用的相关法律所允许,通过提交初始申请,每个团队参赛者同意将其与初始申请相关的知识产权转让给施耐德电气。(如果遵守当地法律规定必须满足额外要求,则此类遵守将逐案处理。)如果参赛者已将其想法出售或以其他方式提交给第三方,或已获得或正在获得与其初始申请有关的任何授权专利或未决专利申请的过程,无论是在提交其初始申请之前还是之后,每个参赛者在提交初始申请时应通知此类事件(指示此类活动是否具有现有知识或参与者施耐德电气)和参赛者在此a)授予一个全球性,非排他性,完全可分许可,免版税,可转让的许可证(包括分许可权)制作,使用,进口和直接或根据初始申请中描述的信息间接销售和提供销售,以及以其他方式分发和处置任何产品或任何服务; b)不可撤销地同意不向施耐德电气,其附属公司,经销商,客户和/或客户对任何产品和/或服务的制造,使用,进口,提供销售或销售以及在制造,分销或使用中使用的任何方法的使用。每个参赛者同意,在提交初始申请后,不事先获得施耐德电气的事先正式书面同意,不得发起任何此类行动(即在其初始申请中提交专利申请或对其初始申请中的任何知识产权授予许可)。如果参赛者与任何其他实体有任何合同或雇佣关系,应在申请时予以告知。

只有在提交阶段结束之前,团队所有参赛者在城市网站的Go Green上提交参赛表格,初始申请才有效:2018年5月25日。

1.3. 第二阶段选拔

评审团由施耐德电气经理组成,将根据区域选出半决赛选手。 所有初始应用程序都是在相同的基础上进行评估。

所有参与者将在进入比赛时通过提供的联系方式通知他们的选择状态。

最重要的选择标准包括:

  • 创新性:该提案是否为案例提出了一个,创新的,独特的或引人注目的解决方案?
  • 可行性:提议的想法在技术上和经济上是否可行? 它如何适应施耐德电气的当前任务?
  • 演讲质量:提案的展示和布局情况如何?
  • 可持续影响:该提案的可持续性如何?

2. 第二阶段:半决赛

2.1. 第二阶段:领先的团队进入半决赛

如果您的团队是施耐德电气选择进入参与者第二阶段的地区顶级团队之一,您将被要求根据您的最初想法提供一个更新后的PPT演讲,PPT最多20页。 此外,每个团队还可以提供一个额外的附录。

提出的想法需要跟您在第一阶段提交的想法有一个清晰的思路演变。

选定的团队将被指派一个来自施耐德电气团队的导师。 导师将指导团队,帮助他们制定大纲。

摘要和视频演示提交的时间将遵循地区比赛时间表。

2.2. 指导

每个有资格进入第二阶段的团队将由一位导师指导,该导师是施耐德电气的员工。 导师的任务是支持和挑战团队的解决方案的实现。

导师和分配给他们的团队之间的交互将通过电话和电子邮件或Skype进行。 导师和指派给他们的团队之间的沟通频率和方式将由导师决定,考虑双方的偏好。

2.3选择到第三阶段

一个由施耐德电气经理组成的新评审团将从先前选择的第二阶段选择最多10个最有希望的商业案例。

所有参赛者将在进入比赛时通过提供的联系方式通知他们的资格状态。

最重要的评判标准包括:

  • 创新:该想法如何引入一种与案例相关的创新的,独特的或引人注目的解决方案?
  • 技术可行性:从技术角度实施您的提案是否可行?
  • 经济可行性:它如何适应施耐德电气当前的业务范围?

3. 第三阶段:最后一轮

3.1. 第三阶段:案例介绍

  • 一旦施耐德电气审查了参赛者概要,将公布全球八强队伍。这些队伍将于2019年10月飞往西班牙巴塞罗那参加决赛。
  • 8个团队将由施耐德电气邀请到西班牙巴塞罗那,介绍他们与他们的导师合作的智能能源管理的案例挑战解决方案。
  • 所有选定的决赛入围者均有机会接受施耐德电气的实习职位面试。
  • 由施耐德电气的执行领导组成的评审团将评判最后的演讲。
  • 第三阶段入选的团队必须为现场演示提供相关支持材料,随后将与陪审团小组进行问答环节。
  • 在所有8个入围团队的口头演讲后,陪审团将选择1个团队作为获胜者,并将在活动的最后一天结束时宣布。
  • 现阶段最重要的评判标准是:
  • 可行性:从业务角度实施此提案有多么可行?
  • 盈利:投资回报是多少?客户准备为解决方案支付多少钱?解决方案如何区分,如何评估?
  • 解决方案创新:与现有解决方案相比,它具有多大的创新性?
  • 可持续影响:该提案的可持续性如何?

3.2. 实习机会

对于符合阶段资格的区域半决赛选手,可以保证实习面试。

面试将由施耐德电气在参加国家的人力资源团队进行。

注意:施耐德电气的实习政策针对每个国家并且施耐德电气不保证任何实习职位或录用,仅限于面试的保证。

IV. 获胜团队

  • 到决赛结束时,将选出一个获胜队伍。
  • 获胜的队伍将有机会去往施耐德电气拥有可用资源的另外两个国家(决赛后)。此外,他们将有机会参观施耐德电气的办公室,与员工沟通交流,并与高层管理人员进行互动。
  • 两个获胜小组成员将根据空缺职位的可用性在施耐德电气扩展工作机会。在这个阶段,两个获胜小组成员有可能接受或拒绝施耐德电气的建议,因此,如果两个获胜小组成员不希望接受延长的提议,施耐德电气将不承担责任。
  • 施耐德电气不保证工作机会的国家或区域。
  • 此外,施耐德电气和/或其附属公司将进一步评估获胜概念的工业化,并根据正常业务考虑将解决方案商业化的潜力。以任何方式,上述任何内容不得解释为施耐德电气和/或其任何附属公司将获胜概念工业化/商业化或招募任何参赛者的义务。
  • 获奖团队将有机会进一步前往另外2个国家(在决赛后),施耐德电气可能拥有现有资源,并有机会访问施耐德电气的办公室,与员工联系,并被高层管理者接待。

V. 知识产权

参与者和施耐德电气仍应各自拥有自己的知识产权。除非参与者与施耐德电气另有约定,否则施耐德电气不得转让交付物或其中包含的任何知识产权的所有权。

为免产生疑问,每个参与者的交付成果和最终阶段交付成果以及这些条款和条件均不得阻止施耐德电气独立开发和/或进行任何可能导致知识产权创造的研究和/或开发。

所有参与者:

在提供可选择交付和最终交付阶段时:特此授予施耐德电气获取和使用此类交付成果的有限许可,其唯一目的是在相应的阶段对交付成果进行评估;

在赢得和接受奖项时:特此授予施耐德电气及其附属公司一项选择权,以获得非排他性、免版税、全球范围、永久性和不可撤销的许可证来行使可交付成果中的所有权利(包括知识产权),这种选择权的前提是双方通过书面协议行使。

参赛者一旦发现第三方就参赛方案提出的任何可能的侵权索赔,参赛者应立即通知组织方(Agorize和施耐德电气)

提交后,参赛者在适用法律允许的情况下放弃所提交的初始申请中的任何知识产权(IP)权利的所有权利。 (如果遵守当地法律规定需要满足额外要求,则此类合规性将根据具体情况进行调整。)施耐德电气可自行决定根据初始申请提交一份或多份专利申请, 最终或最终提交和/或其任何衍生物。每个参赛者同意与施耐德电气合作准备,提交和检举任何此类专利申请,包括完成与专利申请相关的任何请求的文档,如向施耐德电气分配专利权。如果施耐德电气选择基于初始申请,半决赛或最终提交提交专利申请,并且参赛者如上所述与施耐德电气合作,参赛者有资格获得考虑以等于专利的金额获得专利奖该奖项将由施耐德电气的员工从同一国家接收。施耐德电气可基于初始申请,半决赛或最终提交和/或其任何衍生作品,自行决定提交一个或多个商标申请。每个参赛者同意与施耐德电气合作准备,提交和起诉任何此类商标申请,包括完成与商标申请相关的任何请求的文档,如转让施耐德电气的商标权。施耐德电气可自行决定根据初始申请,半决定或最终提交和/或其任何衍生物(例如纸张,报告,演示或摘要)发布文档。每个参赛者同意与Schneider Electric合作准备任何此类文档,包括完成与文档相关的任何所需文档,例如向施耐德电气转让版权。

VI. 参与条件

请仔细阅读网站www.gogreeninthecity.se.com上提供的法律声明。每位参赛者通过在竞赛网站上注册申请表,并且必须勾选复选框以确保他们理解竞赛的所有规则和条件,并进一步同意这些规则和条件。

 

VII. 比赛修正

通过参加比赛,参赛者受规则和条件的约束,无权阐释以上规则和条件中的错误。参赛者默认同意施耐德电气的所有决定,该协议在过程中始终具有约束力 。 不遵守这些规则和条件可能导致本次比赛取消资格。 施耐德电气保留自行决定修改,取消,终止或暂停比赛和/或本规则和条款的权利,恕不另行通知。 对“规则和条件”的任何更改将公布在“比赛”网站的“规则和条件”页面上,并将发送电子邮件至用于参加比赛的每个参赛者的电子邮件地址。

施耐德电气及其代表有权随时更改本比赛的任何要素或这些官方规则和条件,无论是否通知。 施耐德电气还保留因任何原因推迟,修改或修改比赛的权利,由施耐德电气自行决定。

比赛的规则和条件已经由法国的Olivier BRISSE正式注册 - Marie-JosèpheBOUVET - JérômeLLOPIS,Huissiers de JusticeAssociés,354,rue Saint-Honoré,75001 PARIS,France,可免费提供简单的要求(邮费 在向所示地址(Schneider Electric«Go Green in the City»,35 rue Joeph Monier,92506 Rueil Malmaison,France)提出书面请求后,报销费用。

 

VIII. 适用法律和定义

1. 适用法律

法国的法律,不考虑法律冲突,应解释关于这些官方规则和条件的构造,有效性和执行的任何问题,或者参与者和施耐德电气的权利和义务。

2. 定义

“知识产权”或“知识产权”是指任何和所有知识产权,包括以下所有和由此产生或与之相关的所有权利:(i)程序,设计,发明和发现; (ii)作者着作权,版权和其他作品着作权; (iii)掩盖工作权,(iv)全球范围内的专有技术,展示和商业秘密,以及(v)所有在其上发布或发布的专利,以及所有商标,商品名称或其他形式的公司或产品识别。

“专利”是指世界所有国家的所有类别或类型的专利(包括但不限于原件,分部,延续,部分延续,延期或重发)和这些类别或类型的专利权的申请。

附录一: 申请表

1.参与编制初步申请的所有人员应在下面确定。 在2018年5月25日关闭日期之前提交的任何初始申请,如果没有提交此类表格,将被取消资格并丢弃,Schneider Electric将不予审查。

每个团队成员的申请表只能单独在线提交。

名:

姓:

性别:

生日:

所在国家或地区:

国籍:

电子邮件地址:

电话号码 国家代码:

大学:

专业/研究领域:

预期毕业日期:

信息用途:

我们将使用根据Agorize的条款和条件提交的任何个人信息。

2.包括文本文档(.doc或.pdf格式,最多500字,12大小的Arial或Times New Roman字体,文件大小最大为15MB)或您的想法的图表插图(.pdf或.ppt格式 ,最多4张幻灯片/页,包括封面幻灯片/页,文件大小最大15 MB)

通过同意这些规则和条款,您同意遵守Agorize的有关您使用Agorize网站的条款和条件。

通过参加本比赛,您同意本竞赛的组织者使用您在任何媒体上为任何目的提供的所有图像,文字,视频和其他资料,无限期,无需报酬,根据Agorize的 条款和条件